我们今天能为您提供什么帮助?

DNF7能实现那些闭锁?

所属产品线:
DNF7

解决方法:

一,手车室、推进机构及其闭锁
1触头盒帘门
静触头金属帘门具有链条联动结构,开合灵活,平稳可靠。
手车检修时,帘门机构可加挂锁锁定,不影响母线带电运行。
帘门具有自锁功能,它由断路器手车上的特殊机构解锁才能打开,保证了操作人员安全
2手车轨道、定位及锁定机构
具有灵活的推入导向板,推入省力。
小车进入开关柜后,4只大轮悬空地面,由4只小轮在左右侧轨道内移动,阻力小,定位准确,不受底板变形影响。
试验位和工作位均可锁定,可抗短路电动力。
3手车识别、外壳接地和接地开关闭锁
具有手车识别装置,同型号手车可以互换。
手车和柜体通过滑动和固定触头实现接地。
完善的接地开关和手车的闭锁:
只有当手车不在工作位置时,接地开关才能关合;
当接地开关在关合位置时,手车无法推入工作位置。
4二次插头连接及闭锁
采用德国进口二次插头,接触可靠
手车二次连线固定在柜体上,设计了专用存放槽
二次插头和手车位置具有完善的机械闭锁
只有插上二次插头,手车才能摇入工作位置;手车在工作位置时,二次插头不能被拔下
5用操作杆式闭锁机构,操作方便
断路器手车
6采用操作杆式闭锁机构,操作方便
机构可加挂锁或选配电磁锁
二电缆室及其闭锁
1电缆室门及闭锁
电缆室亦采用具有齿扣的防爆门
电缆室门可采用机械、电气闭锁
2电缆室内布置及接地开关闭锁
电流互感器安装在带滚轮、可抽出的基架上,维护方便。
每相最多3根单芯电缆(S≤240mm2/根)。
相间距350mm,无绝缘隔板,空气绝缘。
当电缆侧带电时,通过电磁锁防止接地开关合闸。