我们今天能为您提供什么帮助?

变压器可以调整高压电压吗?

问题描述:
变压器可以调整高压电压吗?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

当电网电压偏高或偏低,或需要保证负荷电压时,可调整高压线圈上的分接片。一般分接范围±2*2.5%,表示每个分接为2.5%,共有5个分接;分接范围±5%,表示每个分接为5%,共有3个分接。有载调压变压器的分接范围一般较大,为±4*2.5%或更大。

对于低压变压器(原边和副边电压均低于1000V),由于工艺限制,一般不提供分接。