我们今天能为您提供什么帮助?

干式变压器在高海拔地区工频耐压如何修正?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

当变压器被规定海拔为1000-3000m之间运行,而其试验在正常海拔处运行时,其工频耐压应该根据安装地点的海拔1000m的部分,每增加100m增加1%提高,例如:SCB11-800/10/0.4  正常海拔地区工频耐压为35KV,如果使用安装地区海拔为2000m,工频耐压考核应该为38.5kv考核,海拔超过3000m,其工频耐压水平由供需双方协商确定。