我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德Trihal干式变压器上的温控器设置的变压器冷却风机开启的温度和冷却风机关闭的温度是多少℃?是否可以更改?
问题描述:
施耐德Trihal干式变压器上的温控器设置的变压器冷却风机开启的温度和冷却风机关闭的温度是多少℃?是否可以更改?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

温控器上设置的变压器冷却风机开启温度是100℃,冷却风机关闭温度是80℃,可以更改。

按一下“功能”键,显示 1=080 状态时。表示出厂设定关风机温度为 80℃,此时连续按三次“手动风机” 键,则第一位数码管的小数点会亮,这时用“+”键或“-”键可以将关风机温度设定在60℃到100℃范围之间。

再按“功能”键,显示2.=100,则表示出厂设定的开风机温度为100℃,这时用“+”键或“-”键可以将开风机温度设定在80℃到120℃范围之间。