我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德Trihal干式变压器上的温控器设置的变压器超温报警,跳闸温度分别设置的是多少℃?是否可以更改?

问题描述:
施耐德Trihal干式变压器上的温控器设置的变压器超温报警,跳闸温度分别设置的是多少℃?是否可以更改?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

温控器上设置的变压器超温报警温度为130℃,超温跳闸温度为150℃,这些温度数值都可以更改.

按面板上的功能键,连续按3下,显示屏上则显示3.=130,表示出厂设定的超温报警温度130℃,这时用“+”键或“-”键可以将跳闸温度设定在110℃到150℃之间.

再按“功能”键,则显示4.=150,表示出厂设定的跳闸温为150℃,这时用“+”键或“-”键可以将跳闸温度设定在130℃到170℃范围之间.