我们今天能为您提供什么帮助?

国标对干式电力变压器电阻不平衡率是怎样规定的?

问题描述:
国标对干式电力变压器电阻不平衡率是怎样规定的?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

国标GB10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》

对于2500KVA及以下的配电变压器,其不平衡率相为4% ,线为2% ;630KVA及以上的电力变压器,其不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2% 。应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测值平均值作分母计算。

由于线材及引线结构等原因超过规定时(造成线电阻或相电阻不平衡率大于2%或4%),除应在例行试验记录中记录实测值外,还应写明引起这一偏差的原因,使用部门应将直流电阻值与出厂实测进行比较,并且与同温度下出厂值的相应变化不大于2%。