我们今天能为您提供什么帮助?

变压器在空载送电的时候为什么会产生励磁涌流?

问题描述:
变压器在空载送电的时候为什么会产生励磁涌流?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

变压器稳态运行时,I0 (空载电流)很小,大型变压器甚至不到 1% ;但在空载时,变压器突然接入电网,铁芯里的磁通不能发生突变,此瞬时会产生很大的电流,称之为励磁涌流,一般是额定电流的8-10倍。此现象时变压器固有特性。

一般从高压侧给变压器送35/10KV电会产生励磁涌流,若直接从低压侧给变压器送电也会产生励磁涌流。