变压器在送电的时候夹件处为什么会产生电磁打火现象?
问题描述:
变压器在送电的时候夹件处为什么会产生电磁打火现象?所属产品线:
Trihal干式变压器解决方法:
变压器在送电的瞬间会产生励磁涌流,励磁涌流会达到额定电流的8~10倍。这个电流就会在变压器线圈周围产生漏磁及漏磁场。由于变压器是由很多金属零部件组成,如:夹件槽钢、小车、拉板、风机支架、外壳等,这些零部件的组成就形成了无数个环路。这些环路处在漏磁场中,当漏磁穿过这些环的时候,就会在这个环路上形成一个电势,由于变压器各零部件之间喷有油漆或塑粉,接触不是很好,送电时就会出现瞬时打火放电现象。
是否有帮助?