我们今天能为您提供什么帮助?

干式变压器温控器工作原理?

问题描述:
干式变压器温控器工作原理?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

温控器由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成,以完成温度的测量、显示及相应信号输出。输出控制系统完成冷却风机的控制输出和各种状态报警及输出。

温度监测系统中,由预埋在干式变压器三相绕组中三支铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相应的电阻信号,经多路开关、滤波、放大和A/D转换后输入单片机。单片机根据输入的测量数据以及由外部设定(包括厂家与用户)的各种控制参数,经过计算与处理,显示被测量绕组的温度值并输出相应的控制信号。