我们今天能为您提供什么帮助?

干式变压器外壳门上带电显示器的用途及原理?

问题描述:
干式变压器外壳门上带电显示器的用途及原理?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

1.用途:防止误操作,

2.工作原理:当变压器带电时带电显示器的传感器感应出电势,显示器灯亮表示有电。电磁锁和带电显示装置配合使用,当变压器有电时,带电显示装置的常闭接点打开,电磁锁无电,电磁锁无法打开。当电器断电后,带电显示装置的常闭接点闭合,电磁锁有电,按下电磁锁按钮,实现开锁。