我们今天能为您提供什么帮助?

干式变压器外壳门上行程开关的用途及原理?

问题描述:
干式变压器外壳门上行程开关的用途及原理?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

1.用途:防止误操作,造成人员安全事故。

2.工作原理:和高压柜连锁,将外壳4个门的4个行程开关的常闭接点并联起来接高压柜的跳闸回路,只要有1个门打开,回路就通,就会引起高压柜跳闸。将外壳4个门的4个行程开关的常开接点串联起来接高压柜的合闸回路,只要有1个门没有关上,回路就不通,高压柜就合不上闸。