我们今天能为您提供什么帮助?

Trihal变压器的Uk%是如何确定的?施耐德可以生产Uk为8%的变压器吗?

问题描述:
Trihal变压器的Uk%是如何确定的?施耐德可以生产Uk为8%的变压器吗?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

阻抗电压Uk%是变压器的重要参数,其大小主要取决于变压器的设计尺寸。Uk%的选择涉及到变压器成本/效率/电压稳定性/短路电流大小等等因素。正常运行时,希望Uk%小些,使得端电压随负载波动较小。但发生突然短路时,希望Uk%大些以降低短路电流。按IEC标准,低于630KVA的变压器Uk%=4;630KVA到2500KVA的变压器Uk%=6;3150KVA的变压器Uk%=7。我公司可以为客户提供Uk%=8的特种变压器。