什么是变压器的分接调压?
问题描述:
什么是变压器的分接调压?所属产品线:
Trihal干式变压器解决方法:
分接调压的定义:当一次侧电压偏高或者偏低时,通过调节变压器分接头改变高压线圈匝数,来保证低压侧的电压稳定。
分接范围: 一般为±2×2.5% (标准产品)或 ±2×5%。使用五个分接头得到调压效果,分接头分布见下图:

无载调压时,变压器投运前,应根据电网电压把高压分接头的连接片按铭牌和分接指示牌上的标志接到相应的位置上。例:电压10000±2X2.5%V的变压器,其铭牌电压如下: 
若当地电网电压为10KV,则分接片应接2-5档;当输入电压偏高(10500V)时,在确保高压断电情况下,将分接片接至1-2;档输入电压偏低(9500V),在确保高压断电情况下,将分接片接至4-5。
是否有帮助?