Trihal 干式变压器温控箱,温度设置缺省值及设定范围?
问题描述:
Trihal 干式变压器温控箱,温度设置缺省值及设定范围?所属产品线:
Trihal干式变压器解决方法:
出厂缺省设定关风机温度为 80℃,关风机温度设定在60℃到100℃范围之间。
出厂缺省设定的开风机温度为100℃,开风机温度设定在80℃到120℃范围之间。
出厂缺省设定的超温报警温度130℃,可以将跳闸温度设定在110℃到150℃之间。
出厂缺省设定的跳闸温度为150℃,跳闸温度设定在130℃到170℃范围之间。
是否有帮助?