我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
目前的干式变压器是否有非晶合金产品?参数如何?
问题描述:
目前的干式变压器是否有非晶合金产品?参数如何?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

于2012年3月已推出非晶合金干式变压器。主要参数为:

电压等级:10kV级(含6kV), 20kV(含15kV)和20-10kV双电压

额定容量:200~2500kVA

损耗水平:SCBH15系列