我们今天能为您提供什么帮助?

Thrial 变压器如何做铁芯的绝缘测试;客户反映铁芯的对地绝缘为什么是零?

问题描述:
Thrial 变压器如何做铁芯的绝缘测试;客户反映铁芯的对地绝缘为什么是零?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

出现零的情况可能是客户没有将铁芯的接地排拆掉,或者是拆错了接地排。施耐德的变压器的接地位置与其他厂家的接地位置不是相同的,通常情况下国内的产品的接地排都是在下部,但是施耐德产品是在上铁锷的端部,左侧或者是右侧。客户需要找对位置才能拆除。

拆除后对地的绝缘应为十几兆欧姆,此电阻也可能会低,这与应用的环境有关,但是不能低于2兆欧姆。