Trihal干式变压器高低压线圈和铁芯的绝缘电阻值?
问题描述:
Trihal干式变压器高低压线圈和铁芯的绝缘电阻值?所属产品线:
Trihal干式变压器解决方法:
①线圈绝缘电阻的测试,一般情况下(温度20~30℃,湿度≤90%):
高压---低压、地≥300MΩ 仪表:2500V兆欧表
低压---地≥100MΩ 仪表:2500V兆欧表
在比较潮湿的情况下,变压器的绝缘电阻值会有所下降。一般的,若每1000V额定电压,其绝缘电阻值不小于2MΩ(一分钟25℃时的读数),就能满足运行要求。但是,如变压器遭受异常潮湿发生凝露现象,则不论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验或投入运行前,必须进行干燥处理。
②铁芯绝缘电阻的测试,一般情况下(温度20~30℃,湿度≤90%):
铁芯---夹件及地≥2MΩ 仪表:500V兆欧表
穿心螺杆---铁芯及地≥2MΩ 仪表:500V兆欧表
同样在比较潮湿的环境下,铁芯电阻值也会有所下降,只要其值≥0.5MΩ即可运行,一般可通过特殊方法干燥处理使其达到要求。
是否有帮助?