我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用熔丝保护单台变压器的优点?
所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

1)运行工况的变化
①配电网中更多的应用多台小容量变压器以减小维护和故障的影响
②变压器工艺水平提高,故障率低
③变压器运行环境好,运行工况好,过载较少
2)经济性
价格便宜,不需要继电保护和辅助电源,节约了开关设备和变电站的整体造价,同时维护简单,节约了运行维护成本。
3)安全性
熔断器遮断容量大,动作时间短(<10ms,在变压器发生内部短路,大电流故障时,在10ms即可能爆掉,熔断器比断路器更迅速的切断故障),限流特性好,反时限特性有利于变压器保护。
4)简单
不需要设定,检验和调整。
5)可靠性
熔断特性更可靠,环境影响小。