我们今天能为您提供什么帮助?

干式变压器燃烧性能等级的定义?Trihal的燃烧性能等级?

问题描述:
干式变压器燃烧性能等级的定义?Trihal的燃烧性能等级?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

根据GB1094.11-2007规定——燃烧性能等级有两种:
F0级:无须特别考虑火灾危险。除变压器设计中所固有的特性外,不采取特殊的措施来限制其可燃性。不过,应使其在燃烧时所逸出的有毒物质和不透明烟雾降至最低程度。
F1级:变压器易遭受火灾危险,要求限制其可燃性。应使其在燃烧时所逸出的有毒物质和不透明烟雾降至最低程度。
Trihal变压器的燃烧性能等级为F1级。