我们今天能为您提供什么帮助?

变压器噪声产生的原因及故障排查?

问题描述:
变压器噪声产生的原因及故障排查?

所属产品线:
中压变压器

解决方法:

具体说来,变压器共有三个声源。一是铁心,二是绕组,三是冷却器,即空载、负载和冷却系统引起的噪声之和。铁心产生噪声的原因使构成铁心的硅钢片在交变磁 场的作用下会发生微小的变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率的变化做周期性振动。绕组产生振动的原因是电流在绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件 产生振动,电磁力(和振动幅值)与电流的平方成正比。因此,发射的功率与负载电流有明显的关系。
干式变压器不正常的噪声产生原因及解决方案如下:

13.JPG