我们今天能为您提供什么帮助?

标准中额定短路持续时间如何规定?

问题描述:
标准中额定短路持续时间如何规定?

所属产品线:
PIX

解决方法:

IEC62271-200是按照IEC62271-1 确定,其标准值为1S,推荐值为0.5S,2S,3S,且接地回路的数据可以与主回路不同,DL/T404-2007中的规定是主回路和接地回路的额定短路持续时间应该相同,为4S,但是对于负荷开关金属封闭开关设备也可以选用2S。