我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
金属封闭开关设备中隔室如何分类?
所属产品线:
PIX

解决方法:

四种类型的隔室,其中三种为用户可触及,一种为用户不可触及。

可触及

1, 通过联锁保证打开隔室之前内部的所有带那电部件不带电并接地,称为“联锁控制的可触及隔室”

2, 依赖于用户的程序锁来保证安全,隔室提供有挂锁或等效设施,称为“程序控制的可触及隔室”

3, 没有提供内部措施来保证打开前的电气安全,需要工具才能打开隔室,称为“依靠工具的可触及隔室”

不可触及

用户不可触及,且打开隔室可能损坏隔室的完整性的。