我们今天能为您提供什么帮助?

中压开关柜常见标准?

问题描述:
中压开关柜常见标准?

所属产品线:
PIX

解决方法:
GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》
GB/T16927-1997 《高电压试验技术》
DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》
GB1408-89 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》
GB2706-89 《交流高压电器动、热稳定试验方法》
GB3309-89 《高压开关设备常温下的机械试验》
GB3804-90 《3~63kV交流高压负荷开关》
GB7354-87 《局部放电测量》
GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》
SD/T318-89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》
DL/T402-91 《交流高压断路器订货技术条件》
DL/T486-92 《交流高压隔离开关订货技术条件》
DL/T539-93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》
DL/T404-97 《户内交流高压开关柜订货技术条件》
DL/T593-96 《高压开关设备的共用订货技术条件》
华北电力集团公司 《电力设备交接和预防性试验规程》2000版