我们今天能为您提供什么帮助?

MVS的三锁两钥匙怎么选型?

所属产品线:
EasyPact MVS

解决方法:

在MVS最新的订单里,取消了二锁一匙和三锁两匙的勾选项,不可以在订单里勾选了,客户可以通过单独订购的方式购买,自己安装。 订单格式如下:

*
单独订购方法:
在MVS价格表单独购买零件中有订购物料号。分别是:
2锁1匙   P042878
3锁2匙   P0LOCKL32
备注:此订货号中不含托架,托架需单独购买:
MVS04-16N    P047515M (一个托架)
MVS20-40T    P048541(一个托架)
MVS06-40H    P048541(一个托架)
2锁1匙订两个托架,3锁2匙订3个托架。