MT断路器,A型控制单元电流多大的情况下会显示,显示的精度分别是多少?
问题描述:
MT断路器,A型控制单元电流多大的情况下会显示,显示的精度分别是多少?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT断路器 A/E型控制单元是采电流的,当负载的电流达到0.20In后显示的测量值才有意义,测量精度为1.5%,电流小于20%时可能有显示,但液晶屏不亮;如果外加24VDC电源,电流在0.05In~0.20In之间的时候会显示,测量精度为0.5%In+1.5%。
当电流低于0.05In,则即使有测量值也是没有意义的。
是否有帮助?