我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT框架断路器能不能同时使用按钮锁和OFF位置锁?
问题描述:
MT框架断路器能不能同时使用按钮锁和OFF位置锁?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

可以,因为按钮锁包括按钮挡板和挂锁(由客户自行购买),作用是防止人为的误操作合闸或分闸按钮,该附件安装于断路器分合闸按钮上面,其安装如下图1所示。而OFF位置锁附件由锁的托架及钥匙锁组成,作用是将分闸按钮保持在按下位置来锁定断路器于OFF位置,该附件安装在断路器面罩锁孔上,其安装图如下图2所示,两者位置不冲突,功能也不冲突。

图1 MT H型按钮锁安装图

图2 MT H型OFF位置锁安装图