我们今天能为您提供什么帮助?

MT断路器欠压MN延时单元的调节范围及接线是怎样的?

问题描述:
MT断路器欠压MN延时单元的调节范围及接线是怎样的?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

为防止短时电压波动引起断路器误动作,需要MN延时动作,在MN外部增加一个延时单元,延时单元模块外置。
该延时单元有2种,一种是可延时单元MNRr:分档0.5S-0.9S-1.5S-3S;另一种是不可调的时间为0.25S。

具体接线参见MT产品目录的接线图,图中通过接于“3-D2”端子间的紧急按钮可取消延时功能,使断路器瞬时跳闸。

图1  MN与延时单元外观图片

图2  MN与延时单元接线图

注意:1、对于现场电压波动较大,电源质量不良,谐波含量较高情况下,建议加装隔离变压器或滤波器改善电源质量。在不良条件下运行会严重降低MNR使用寿命。
2、在做断路器绝缘或耐压试验时,对于含有MNR欠压延时单元的回路,如果此MNR从母排取电,必须断开MNR和母排连接。即如图2所示,断开MNR欠压延时单元的10,12接线端子。违反此操作规程会造成MNR损毁!