我们今天能为您提供什么帮助?

MT断路器在选择了抽架通信模块之后,CE、CD、CT 触点如何配置 ?

问题描述:
MT断路器在选择了抽架通信模块之后,CE、CD、CT 触点如何配置 ?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT断路器在选择了抽架通信模块后,CE、CD、CT各标配一个。

N1型::因N1型MT断路器只有一个CT触点位置,若选择了抽架通信模块(自带一个CT),则不能再选CT触点。

H型::本身有三个CT触点位置,选择了抽架通信模块(自带一个CT),还可再选CT触点。