我们今天能为您提供什么帮助?

带通信模块的MT二次端子排上的E1~E6端子与九针插头各管脚如何对应?

问题描述:
带通信模块的MT二次端子排上的E1~E6端子与九针插头各管脚如何对应?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

E1(+):九针插头的2(24V)或7(24V);

E2(—):九针插头的1(0V)或6(0V);

E3 (A):   九针插头的9;

E4 (B):   九针插头的5;
E5 (A’):  九针插头的8;

E6 (B’):  九针插头的4.