框架断路器MT有看门狗功能么?
问题描述:
框架断路器MT有看门狗功能么?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT 全系列控制单元都有看门功能。
看门狗,又叫watchdog timer是一个定时器电路,一般有一个输入,叫喂狗,一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一段时间输出一个信号到喂狗端,给WDT清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT定时超时,就会给出一个复位信号到MCU,使MCU复位,防止MCU死机。看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者程序跑偏。
看门狗是恢复系统的正常运行及有效的监视管理器,可以说是单片机的自检功能。
是否有帮助?