我们今天能为您提供什么帮助?

MT断路器选用BPFE电气合闸按钮后,已经具备合闸条件,但是按下远程合闸按钮后断路器仍然不能合闸,是什么原因?

问题描述:
MT断路器选用BPFE电气合闸按钮后,已经具备合闸条件,但是按下远程合闸按钮后断路器仍然不能合闸,是什么原因?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

选用BPFE电后,XF为通信线圈,要确保A3先得电,A2后得电,断路器才能正常工作。通过远程合闸按钮不能合闸的原因有可能是线路中的电压降使线圈无法动作或者A2长期带电。

(1)闭合合闸按钮并测量线圈两端电压是否满足其动作要求,如满足要求则进行(2)的检测;

(2)断开合闸按钮并测量A2端子是否有电,如有电则不能满足“A3先得电,A2后得电”,断路器不能合闸。原因如下:A2与合闸按钮之间的线路过长,会 在该部分线路中产生感应电压,使得A2长期带电,此时建议减小该部分线路的长度,或者在A2端子上端附近接入中间继电器的辅助触点,以消除感应电压的影响。