我们今天能为您提供什么帮助?

NS大塑壳接地故障如何选配TCE?

问题描述:
NS大塑壳接地故障如何选配TCE?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

对于Micrologic 6.0型控制单元,要实现接地故障保护,对三极断路器(除平衡负载),要配TCE外部互感器;对四极断路器,N极上已有内置互感器,不需要另外选配TCE外部互感器。其TCE选配MT N1(400\1600A 订货号:P033576)型即可。