我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b-1600塑壳断路器产品订货号(物料号)后面的字母"A"、"B"、"C"、"D"分别表示什么含义?

问题描述:
NS630b-1600塑壳断路器产品订货号(物料号)后面的字母"A"、"B"、"C"、"D"分别的含义?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

NS630b-1600塑壳断路器中只有固定式手动操作的有完整的产品订货号(物料号)。其中:
不带字母——前置接线断路器(拨动手柄)
带字母"A"——前置接线断路器+直接旋转手柄(黑色)
带字母"B"——前置接线断路器+直接旋转手柄(红黄色)
带字母"C"——前置接线断路器+延伸旋转手柄(黑色)
带字母"D"——前置接线断路器+延伸旋转手柄(红黄色)
对于固定式带旋转手柄的断路器,可以通过完整设备的订货号订货,也可以分开订购前置接线断路器(拨动手柄)和旋转手柄附件。