我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NS630b~NS1600A的电缆压接端子PA33013和PA33015的数量是6个,是指的3P上下端一共只要6个吗?怎么理解这6个的意思?
问题描述:
NS630b~NS1600A的电缆压接端子PA33013和PA33015的数量是6个,是指的3P上下端一共只要6个吗?怎么理解这6个的意思?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

不是。PA33013是6个240mm2的电缆的接线端子,240mm2的端子的载流能力是415A,对于 630A的断路器,需要用2个这样的端子并联才能达到断路器的额定载流能力,又因为电缆压接端子的硬度很强,不适合2个以上的端子接线重叠压接,所以需要与扩展器或者适配器配合使用进行连接,不能直接压接在断路器上。所以,这个订货号中6个只是指上端或下端上面使用的,3P的断路器需要订两组。 PA33015同理,PA33015是300mm2的电缆的接线端子,300mm2的端子的载流能力是520A,也需要2个以上同时使用才能达到额定载流能力。