我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NS630b~1600旋转手柄操作的断路器可以改装成拨动手柄的吗?
问题描述:
NS630b~1600旋转手柄操作的断路器可以改装成拨动手柄的吗?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

不可以。拨动手柄的断路器可以通过附件实现旋转手柄操作,但是在安装时需要将原来拨动手柄上的两个黑色零件替换成旋转手柄的零件(如图所示)。
而客户已经订购带有旋转手柄一体式的断路器是不包含这两个黑色零件的,因而不能再改装回拨动手柄操作方式。
123.JPG