我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b -1600电动操作断路器选型时本体包含电动操作机构吗?

问题描述:
NS630b -1600电动操作断路器选型时本体包含电动操作机构吗?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

包含。一台完整的NS630b-1600电动操作的塑壳断路器的价格由本体、控制单元、抽架(抽屉式)、主接线端子构成,电动操作的价格已经包含在本体中,其产品索引号不用来报价,仅用来确认控制电压。