我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NS630b-1600固定式大塑壳是否可以接80mm的铜排?
问题描述:
NS630b-1600固定式大塑壳是否可以接80mm的铜排?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

NS630b-1600固定式板前接线标准产品最大可以接50mm的铜排。其可以通过加装垂直连接适配器(宽度:89mm)或者端子扩展器(宽度:77mm)增大铜排接线面积,最大可以满足80mm。