我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NS630b-1600固定式断路器接线端子晃动现象是否正常?
问题描述:
NS630b-1600固定式断路器接线端子晃动现象是否正常?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

NS630b-1600固定式断路器,其主接线端子和断路器内部的动触头是一体的,因为动触头要进行分合操作,且操作力度很大,所以主接线端子有一定的活动,以防对构件的冲击损害。因此这种现象是正常的,不会影响断路器的运行和保护。