我们今天能为您提供什么帮助?

灭弧栅屏适用于何种场合?安装时需要几个,如何安装?

问题描述:
灭弧栅屏适用于何种场合?安装时需要几个,如何安装?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Compact NS630b-1600A

解决方法:

1、适用于大塑壳NS630b~1600和MT N1型固定式前连接和使用垂直连接适配导向前部的断路器
需要加装灭弧栅屏以保证安全边距。
NS630b~1600大塑壳灭弧栅屏订货号:
3P:PA33596
4P:PA33597
MT N1灭弧栅屏订货号:
3P:P047335
4P:P047336
2、灭弧栅屏安装在断路器上端接线端子处,用螺丝固定,只能安装一个(因为灭弧室安装于断路器上端),下端无法安装。
灭弧栅屏.JPG