NS630b-1600断路器电动操作机构(简称电操)如何接线?
问题描述:
NS630b-1600断路器电动操作机构(简称电操)如何接线?所属产品线:
Compact NS630b-1600A解决方法:
对于NS630b-1600断路器电动操作机构的电气接线图如下:
(1)电源的相线、N线按照上图接线,无极性要求,如果为直流,A1为负,B4为正,其额定电压要符合电操的参数要求;
(2)A4、A2分别通过分闸、合闸输入节点接到电源侧,A4、A2的输入电源极性与B4保持一致;(3)不同于MT断路器,NS630b-1600断路器电操无远程储能指示的节点。
是否有帮助?