我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b-1600断路器怎么订购相间隔板?

问题描述:
NS630b-1600断路器怎么订购相间隔板?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

需要单独定购。
NS630b-1600固定式断路器的相间隔板(1个订货号PA33646里有3件),3P:需要4件(上下端各两件),4P:需要6件(上下端各三件);NS630b-1600抽屉式断路器(1个订货号PA33768里有3件),3P:需要2件,4P:需要3件。