我们今天能为您提供什么帮助?

NS带电动操作的大塑壳,是否标配有电阻,怎么接线?

问题描述:
NS带电动操作的大塑壳,是否标配有电阻,怎么接线?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

如果电压小于415V,直接接线;如果电压大于415V,用户可自配一个分压电阻(阻值可根据电操功率180W推算出来)将电操工作电压限制到380V,或者选用MT/N1型440/480V电压等级电操上用的分压电阻,接线如图所示。

111.jpg