我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX抽出式断路器IP40面板框罩有哪些部件组成?
所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

IP40用于抽出式断路器,共有两种面板框罩,带有垫圈,用螺丝固定在门开口上:

一种用于旋转手柄或电动操作机构:标准的IP40面板框罩(NSX100-250:LV429317,NSX400-630:LV432558);

一种用于带扩展的拨动手柄:标准面板框罩+保护套(用于抽出式断路器),其中保护套对于NSX100-250订货号是LV429284,对于NSX400-630订货号是LV432534