FA337216
FA337216
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX断路器的Micrologic E型的控制单元,在选择固定式时间间隔进行需量测量时,默认的时间间隔时多少分钟?
问题描述:
NSX断路器的Micrologic E型的控制单元,在选择固定式时间间隔进行需量测量时,默认的时间间隔时多少分钟?
所属产品线:
Compact NSX
解决方法:
默认是15分钟
首次发布日期:
2018/1/11
修订日期:
2020/7/16
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ComPacT NSX
探索更多
范围:
ComPacT NSX