我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX可以配操作计数器吗?
问题描述:
NSX可以配操作计数器吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

带电操的NSX400/630可以配操作计数器,需单独购买,货号LV432648,安装在电操正面。

若不带电操,加通讯设备的NSX断路器(NSX100-630)可以通过BSCM模块实现操作计数。BSCM模块能实现机械操作计数和电气操作计数。其中电气操作计数指的是通过FDM121或通讯软件合/分断路器的计数。

NSX-NA同样可以借助通讯设备实现操作计数。