LV断路器IO接口模块抽屉计数器如何工作?
所属产品线:
I/O 智能应用模块解决方法:
抽屉位置计数器为:
1. 抽屉连接位置计数器
2. 抽屉断开位置计数器
3. 抽屉测试位置计数器
计数器可连接至各个抽屉位置状态。每次出现链接状态上升沿,计数器都会逐渐增加。
抽屉位置计数器具有以下属性:
1. 计数器保存在非易失性内存中,以防止电力中断时数据丢失。
2. 计数器可从 0 至 65534 逐渐增加。
3. 可利用用户工程工具或 FDM121 显示装置将计数器预设为 0 到 65534 之间的任意值。
是否有帮助?