我们今天能为您提供什么帮助?

NSX 如何通过通信的方式实现分合闸?

问题描述:
NSX 如何通过通信的方式实现分合闸?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

第一种方法:

使用RCU控制断路器分合闸,设置通讯模块上面的modbus锁定处于打开状态。

启动RCU,初始运行界面如下:

点击Setup->PC Communication Parameters

波特率和校验可以在RSU软件中修改,这里不作介绍。

确认之后,点击Communication->Open Communication,

然后在Setup->user profile中修改用户权限,将用户权限由Monitoring改成Control,密码Schneider,注意首字母大写。

确认后我们就获得了可以操作的权限,可以在软件中操作分合闸,在命令下发之前,会被要求输入密码,密码为3333。

第二种方法:

使用监控软件对断路器进行分合闸操作。NSX断路器使用Modbus RTU的协议,当Modbus锁定处于打开位置时,远程控制命令可以启用,此时可以通过命令接口对Modbus寄存器进行远程修改从而达到遥控的目的。

分闸:(适用于A/E脱扣器)

寄存器

地址

类型

赋值

16进制

备注

8000

7999

UINT

904

0x0388

8001

8000

UINT

10

0x000a

8002

8001

UINT

4353

0x1101

8003

8002

UINT

1

0x0001

8004

8003

String

0x3333

0x3333

密码’3333’的ASCII码

8005

8004

0x3333

0x3333

密码的ASCII码,是使用实际的密码的ASCII码,这里宜默认的密码字符串‘3333’的ASCII码为例。

合闸:(适用于A/E型脱扣器)

寄存器

地址

类型

赋值

16进制

备注

8000

7999

UINT

905

0x0389

8001

8000

UINT

10

0x000a

8002

8001

UINT

4353

0x1101

8003

8002

UINT

1

0x0001

8004

8003

String

0x3333

0x3333

密码’3333’的ASCII码

8005

8004

0x3333

0x3333

举例:

实验设置如下:

通讯模块地址:1

波特率:38400

奇偶校验:Even

分闸指令为:

01 10 1F 3F 00 06 0C 03 88 00 0A 11 01 00 01 33 33 33 33

合闸指令为:

01  0 1F 3F 00 06 0C 03 89 00 0A 11 01 00 01 33 33 33 33