我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX Mic 5/6 E断电或者分闸后,电能值是否会被存储?当再次上电或者合闸时,电能是否会继续累积?
问题描述:
NSX Mic 5/6 E断电或者分闸后,电能值是否会被存储?当再次上电或者合闸时,电能是否会继续累积?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

电能测量值(包括有功电能、无功电能、是在电能)为每小时消耗的电能,这些测量值每秒刷新一次,并且每小时在控制单元中存储一次。当停电或者分闸后,电能值将从最近一次存储的数据开始累积。比如最近保存的数据为X KWH,运行不到1h累积的数据为Y KWH,若此时断电或者分闸,由于Y并没有被储存,因此再次上电或者合闸时,将从X开始继续累积。