问题描述:
NSX前面板手柄右边的圆形凹陷处看上去可以拧螺丝,是起什么作用的呢还是模具需要?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
这里不是模具需要,是确实可以拧螺丝的,这些孔除了安装拨动手柄机械联锁附件时需用到,安装固定式挂锁附件时也需用到 。手柄右边只有一个,100-250手柄左边一个,400-630手柄左边2个。如下图。




是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
这里不是模具需要,是确实可以拧螺丝的,这些孔除了安装拨动手柄机械联锁附件时需用到,安装固定式挂锁附件时也需用到 。手柄右边只有一个,100-250手柄左边一个,400-630手柄左边2个。如下图。




是否有帮助?