我们今天能为您提供什么帮助?

NSX MIC5、6系列脱扣单元中性线保护设定值与延时时间为多大?

问题描述:
NSX MIC5、6系列脱扣单元中性线保护设定值与延时时间为多大?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

中性线保护设定值长延时短延时都根据设定与相线的长延时短延时保护按比例设定。如下图所示:

3333333333333333333333.jpg

其中对于4P的OSN:
当1.6Ir<In时,Ir(IN)=1.6Ir
当1.6Ir>=In时,Ir(IN)=In

中性线保护具有与相线长延时与短延时相同的脱扣延时时间。
而中性线保护的瞬时保护值与相线的完全相同。